• Default Alternative Text

    Распределительные устройства и подстанции среднего напряжения

pen on a touch screen device for energy management

Насущные задачи

Мир электроэнергетики постоянно меняется, повышаются требования к применяемому производственному оборудованию. Оборудование среднего напряжения является одной из важнейших составляющих любой энергосистемы. В каждом конкретном случае необходимо принять наилучшее решение для уменьшения стоимости, обеспечения надежной и безопасной работы оператора и оборудования.
  • Решения

    Вне всякого сомнения, развитие эффективных решений оказывает влияние на требования, предъявляемые к оборудованию среднего напряжения. Благодаря огромному опыту работы на рынке и обширным знаниям, компания Schneider Electric может предложить потребителям высокоэффективные решения для удовлетворения самых взыскательных требований.
  • Предложение

    • Разнообразное портфолио для удовлетворения требований как международных, так российских стандартов.
    • Полностью проверенные интеллектуальные решения: отвечающие требованиям заказчика, компактные, способные выдержать жесткие условия эксплуатации.
    • Оптимальная совокупная стоимость владения в течение всего срока службы оборудования.
  • Преимущества работы с нами

    Линейка продукции содержит все актуальные решения (AIS, GIS, SSIS):

    • Техническое обслуживание в течение всего срока службы оборудования.
    • Промышленные процессы в соответствии с сертификатами качества ISO 9001, ISO 14001.
    • Высокий уровень технической поддержки.
Power lines in a silhouette look at night with sunset in the background, electric utilities, access to energy.

Узнайте больше о наших решения в области среднего напряжения