• Module Optimized Cooling container, sustainable energy, energy efficiency.
    Портативные модули воздушного и водяного охлаждения, позволяющие оптимизировать планировку ЦОД.

    Модуль охлаждения

Module Optimized Cooling container, sustainable energy, energy efficiency.

Задачи

Вам необходимо быстро развертываемое решение для охлаждения ИТ-помещений с прогнозируемой производительностью, которое можно установить на месте с целью поддержания Ваших стандартных или сборных центров обработки данных.
  • Решения

    Модули жидкостного охлаждения упрощают превращение системы водяного охлаждения для ЦОД в гибкую, готовую и простую для монтажа систему. Каждый модуль предназначен для работы с регулируемым основным потоком (VPF) и объединяет в себе наши передовые системы управления и ПО управления, предназначенные для достижения максимальной эффективности. Модули включают в себя полные системы трубопроводов, насосы и органы управления, встроенные в корпус или опору для поддержки внешних устройств охлаждения. Представленные различные конструкции модулей разных размеров предназначены для удовлетворения стандартов Tier II и III с UPS и поставляются с ИБП и накопителем тепловой энергии для обеспечения непрерывного охлаждения.
  • Ценностное предложение

    • Предварительно разработанные, прошедшие заводские испытания и подключенные системы со встроенными аппаратными средствами и программным обеспечением.
    • Поставляются в состоянии готовности к быстрому и легкому монтажу, при производстве модулей обработка осуществляется на месте.
    • Дополнительные блоки для увеличения мощности и обеспечения резерва.
  • Основные особенности

    • Успешный опыт работы в сфере производства готовых центров обработки данных.
    • Широкая линейка готовых структурных блоков, настраиваемых в соответствии с требованиями заказчика.
    • Глобальные возможности, включая цепочку поставок, проектирование, приложения и техническую поддержку.
    • Наше отмеченное наградами программное обеспечение DCIM, StruxureWare для центров обработки данных.
    • Обширная библиотека исходных проектов готовых центров обработки данных.
Inside of a Module Optimized Cooling container, sustainable energy, energy efficiency.

Варианты применения

Преимущества

  • Inside of a Module Optimized Cooling container, sustainable energy, energy efficiency.
     
    • Прогнозируемая производительность - плотность, доступность и эффективность в соответствии с планом
    • Более быстрое развертывание - доставка в течение 16 или менее недель, включая отгрузку с места производства и транспортировку
    • Гибкость, масштабируемость и выполнение под заказ в соответствии требованиями заказчика
    • Предварительная установка программного обеспечения DCIM, что значительно сокращает продолжительность монтажа на месте