Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

    • Technician working on a row of electrical machines, electric utilities, electric power distribution.

      Системы управления энергоснабжением для крупных объектов нефтегазовой отрасли

    • Прочтите

      • Read more about Schneider Electric solutions

        Схема быстрой автоматической разгрузки при аварийных ситуациях, построенная в соответствии со стандартом IEC 61850, обеспечивает высокую производительность в промышленных сетях.

        В данной статье рассматривается необходимость применения специальных инструментов для расчётов времени работы Ethernet-систем стандарта IEC 61850 при разработке систем мониторинга и контроля энергопотребления для инфраструктуры нефтегазовых предприятий.

        Подробнее
    • Видео

      • Видео: система управления энергообеспечением PACiS Интеллектуальное решение для нефтегазовой промышленности

        Если вы хотите обеспечить своему нефте- или газодобывающему предприятию гарантированную производственную безопасность и бесперебойную подачу энергии, значит система управления энергообеспечением PACiS – это именно то, что вам нужно.

    Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.